| subindex |
bit offset |
data type |
allowed values |
default value |
acc. restr. |
mod. other var. |
excl. from DS |
name |
description |
| 1 |
120 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Reserviert |
|
| 2 |
112 |
8-bit UInteger |
|
0 |
ro |
|
|
Master Zykluszeit |
Kommunikation: Aktuelle vom Master vorgegebene Zyklusdauer für die Kommunikation. Dieser Wert bestimmt den Prozessdatenzyklus. |
| 3 |
104 |
8-bit UInteger |
|
23 |
ro |
|
|
Minimale Zykluszeit |
Kommunikation: Minimale Zyklusdauer der Kommunikation, die das Gerät unterstützt. Dieser Wert bestimmt den kleinsten möglichen Prozessdatenzyklus. |
| 4 |
96 |
8-bit UInteger |
|
0 |
ro |
|
|
Nachrichtenfähigkeit |
Kommunikation: Information zur Struktur und den unterstützten Eigenschaften der Kommunikationsnachrichten. |
| 5 |
88 |
8-bit UInteger |
|
17 |
ro |
|
|
IO-Link Revisions-ID |
Kommunikation: Kennung für die aktuelle Revision des Kommunikationsprotokolls. |
| 6 |
80 |
8-bit UInteger |
|
72 |
ro |
|
|
Prozessdatenlänge Eingang |
Kommunikation: Information zu Breite und Eigenschaften der Prozesseingangsdaten (Prozessdaten vom Gerät zum Master). |
| 7 |
72 |
8-bit UInteger |
|
1 |
ro |
|
|
Prozessdatenlänge Ausgang |
Kommunikation: Information zu Breite der Prozessausgangsdaten (Prozessdaten vom Master zum Gerät). |
| 8 |
64 |
8-bit UInteger |
|
1 |
ro |
|
|
Hersteller-ID 1 |
Identifikation: Höchstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 2 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung. |
| 9 |
56 |
8-bit UInteger |
|
82 |
ro |
|
|
Hersteller-ID 2 |
Identifikation: Niedrigstes Oktett der Herstellerkennung. Zusammen mit dem Parameter Hersteller-ID 1 ergibt dies den 16-Bit-Wert der von der IO-Link-Gemeinschaft vergebenen eindeutigen Herstellerkennung. |
| 10 |
48 |
8-bit UInteger |
|
0 |
ro |
|
|
Geräte-ID 1 |
Identifikation: Höchstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 2 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. |
| 11 |
40 |
8-bit UInteger |
|
16 |
ro |
|
|
Geräte-ID 2 |
Identifikation: Mittleres Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 3 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. |
| 12 |
32 |
8-bit UInteger |
|
2 |
ro |
|
|
Geräte-ID 3 |
Identifikation: Niedrigstes Oktett der Gerätekennung. Zusammen mit den Parametern Geräte-ID 1 und 2 ergibt dies den 24-Bit-Wert der herstellerspezifischen Gerätekennung. |
| 13 |
24 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Reserviert |
|
| 14 |
16 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Reserviert |
|
| 15 |
8 |
8-bit UInteger |
|
|
ro |
|
|
Reserviert |
|
| 16 |
0 |
8-bit UInteger |
160 = Quittierung bei Fehler oder 2-Punkt-Teach, 161 = Standard, 162 = Sensitive Teach (leere Flasche), 170 = Auf Konfigurationsbetrieb umschalten, 171 = Letzter Teachzustand (WORKING) laden, 172 = Werkseitige Einstellungen wiederherstellen, 173 = Aktuelle Parameter dauerhaft speichern, 174 = Sensorbetrieb einschalten, 191 = Prozessdatendarstellung auf Analogwert umschalten |
|
wo |
X |
|
Systembefehl |
Anwendung: Befehlsschnittstelle für Geräte ohne ISDU-Unterstützung. Gültigkeit und Ausführung von Befehlen werden nicht bestätigt. |
| subindex |
bit offset |
data type |
allowed values |
default value |
acc. restr. |
mod. other var. |
excl. from DS |
name |
description |
| 1 |
120 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 1 |
|
| 2 |
112 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 2 |
|
| 3 |
104 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 3 |
|
| 4 |
96 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 4 |
|
| 5 |
88 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 5 |
|
| 6 |
80 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 6 |
|
| 7 |
72 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 7 |
|
| 8 |
64 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 8 |
|
| 9 |
56 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 9 |
|
| 10 |
48 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 10 |
|
| 11 |
40 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 11 |
|
| 12 |
32 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 12 |
|
| 13 |
24 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 13 |
|
| 14 |
16 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 14 |
|
| 15 |
8 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 15 |
|
| 16 |
0 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Gerätespezifischer Parameter 16 |
|
| subindex |
bit offset |
data type |
allowed values |
default value |
acc. restr. |
mod. other var. |
excl. from DS |
name |
description |
| 2 |
104 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Ausschaltschwelle |
Ausschaltschwelle in LSB Um Hysterese größer als Einschaltschwelle Wird bei Teachsensoren beim Teach berechnet. Wird bei Sensoren ohne Teach vom Entwickler festgelegt |
| 3 |
96 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Einschaltschwelle |
Einschaltschwelle in LSB: Wird bei Teachsensoren beim Teach berechnet. Wird bei Sensoren ohne Teach vom Entwickler festgelegt |
| 6 |
77 |
Boolean |
false = Aus, true = Ein |
1 |
|
|
|
Tastensperre |
Taste am Gerät sperren; IO-Link Parameter hat Priorität gegenüber Leitung/PD |
| 8 |
74 |
2-bit UInteger |
0 = inv. Schaltausgang, 1 = Schaltausgang |
0 |
|
|
|
Logische Funktion von Q2 |
|
| 10 |
70 |
2-bit UInteger |
0 = Einschaltverzögerung, 1 = Ausschaltverzögerung, 2 = Impulsverlängerung, 3 = Impulsunterdrückung |
1 |
|
|
|
Funktionsauswahl der Zeitstufe |
Auswahl der Art der Zeitfunktion: |
| 11 |
68 |
2-bit UInteger |
0 = 1ms, 1 = 10ms, 2 = 100ms, 3 = 1000ms |
1 |
|
|
|
Zeitbasis der Zeitstufe |
1ms, 10ms, 100ms, 1000ms |
| 12 |
64 |
4-bit UInteger |
|
3 |
|
|
|
Faktor für Zeitbasis der Zeitstufe |
1-15 |
| 18 |
58 |
Boolean |
false = hellschaltend, true = dunkelschaltend |
0 |
|
|
|
H/D-Umschaltung |
Hell-/Dunkel-Umschaltung; invertiert Logik auf allen Schaltausgängen; wirkt nach einer optionalen Zeitstufe (im Gegensatz zu bisherigen Leuze-Lösungen wie BR96) |
| 20 |
56 |
Boolean |
false = Aus, true = Ein |
1 |
|
|
|
Zeitstufe (wirkt auf Objekt) |
Interne Zeitstufe einschalten |
| 25 |
16 |
8-bit UInteger |
|
|
|
|
|
Teachwert2 |
Wird bei Teachsensoren beim Teach ermittelt. Teachwert 2 wird nur für ST2P benötigt. Teachwert2 = Signalhub, ermittelt beim Teach auf Reflektor oder Objekt in LSB (AP - ADC-Wert) |
| 26 |
8 |
8-bit UInteger |
0 = Schaltsignale, 1 = Anlogsignal und Schaltausgang |
0 |
ro |
|
|
Bedeutung der Prozess-Eingangsdaten |
Die Variable kennzeichnet den Inhalt der PDI |
| 32 |
127 |
Boolean |
false = abgeschlossen, true = in Bearbeitung |
0 |
ro |
|
|
Status Teachfunktion / Kommando |
Wird bei jedem Kommando aktualisiert. Die weiteren Statusbit sind gültig, wenn Funktion abgeschlossen |
| 33 |
126 |
Boolean |
false = nein, true = ja |
0 |
ro |
|
|
Kommando akzeptiert |
|
| 36 |
123 |
Boolean |
false = nein, true = ja |
0 |
ro |
|
|
Teachfehler |
|
| 37 |
122 |
Boolean |
false = nein, true = ja |
0 |
ro |
|
|
Alte Werte wiederhergestellt |
|
| 38 |
121 |
Boolean |
false = nein, true = ja |
0 |
ro |
|
|
Empfangspegel zu groß |
|
| 39 |
120 |
Boolean |
false = nein, true = ja |
0 |
ro |
|
|
Empfangspegel zu gering |
|
| Parameters Menu |
| Kommandos |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=161 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=162 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=170 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=171 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=172 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=173 |
V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=174 Description=Sensorbetrieb einschalten |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=191 |
|
| Funktionsstatus |
| V_DirectParameters.Status Teachfunktion / Kommando |
| V_DirectParameters.Kommando akzeptiert |
| V_DirectParameters.Teachfehler |
| V_DirectParameters.Alte Werte wiederhergestellt |
| V_DirectParameters.Empfangspegel zu groß |
| V_DirectParameters.Empfangspegel zu gering |
| V_DirectParameters.Bedeutung der Prozess-Eingangsdaten |
|
| Schaltschwellen |
| V_DirectParameters.Teachwert2 |
|
| Steuerregister0 für die logische Funktion von In2 und Out2 |
| V_DirectParameters.Tastensperre |
| V_DirectParameters.Logische Funktion von Q2 |
|
| Parameter Steuerregister |
| V_DirectParameters.H/D-Umschaltung |
| V_DirectParameters.Zeitstufe (wirkt auf Objekt) |
|
| Zeitstufe |
| V_DirectParameters.Funktionsauswahl der Zeitstufe |
| V_DirectParameters.Zeitbasis der Zeitstufe |
| V_DirectParameters.Faktor für Zeitbasis der Zeitstufe |
|
| Parameters Menu |
| Kommandos |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=161 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=162 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=170 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=171 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=172 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=173 |
V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=174 Description=Sensorbetrieb einschalten |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=191 |
|
| Funktionsstatus |
| V_DirectParameters.Status Teachfunktion / Kommando |
| V_DirectParameters.Kommando akzeptiert |
| V_DirectParameters.Teachfehler |
| V_DirectParameters.Alte Werte wiederhergestellt |
| V_DirectParameters.Empfangspegel zu groß |
| V_DirectParameters.Empfangspegel zu gering |
| V_DirectParameters.Bedeutung der Prozess-Eingangsdaten |
|
| Schaltschwellen |
| V_DirectParameters.Teachwert2 |
|
| Steuerregister0 für die logische Funktion von In2 und Out2 |
| V_DirectParameters.Tastensperre |
| V_DirectParameters.Logische Funktion von Q2 |
|
| Parameter Steuerregister |
| V_DirectParameters.H/D-Umschaltung |
| V_DirectParameters.Zeitstufe (wirkt auf Objekt) |
|
| Zeitstufe |
| V_DirectParameters.Funktionsauswahl der Zeitstufe |
| V_DirectParameters.Zeitbasis der Zeitstufe |
| V_DirectParameters.Faktor für Zeitbasis der Zeitstufe |
|
| Parameters Menu |
| Kommandos |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=161 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=162 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=170 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=171 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=172 |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=173 |
V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=174 Description=Sensorbetrieb einschalten |
| V_DirectParameters_1.Systembefehl, wo Button:=191 |
|
| Funktionsstatus |
| V_DirectParameters.Status Teachfunktion / Kommando |
| V_DirectParameters.Kommando akzeptiert |
| V_DirectParameters.Teachfehler |
| V_DirectParameters.Alte Werte wiederhergestellt |
| V_DirectParameters.Empfangspegel zu groß |
| V_DirectParameters.Empfangspegel zu gering |
| V_DirectParameters.Bedeutung der Prozess-Eingangsdaten |
|
| Schaltschwellen |
| V_DirectParameters.Teachwert2 |
|
| Steuerregister0 für die logische Funktion von In2 und Out2 |
| V_DirectParameters.Tastensperre |
| V_DirectParameters.Logische Funktion von Q2 |
|
| Parameter Steuerregister |
| V_DirectParameters.H/D-Umschaltung |
| V_DirectParameters.Zeitstufe (wirkt auf Objekt) |
|
| Zeitstufe |
| V_DirectParameters.Funktionsauswahl der Zeitstufe |
| V_DirectParameters.Zeitbasis der Zeitstufe |
| V_DirectParameters.Faktor für Zeitbasis der Zeitstufe |
|
Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.4.